结果:找到"ESP32 LoraWAN Arduino SX1276",相关内容59条
- ESP32+SX1276实现LoraWAN节点,基于Arduino
- 使用DoitESP32DevKit核心板+SX1276(安可信Ra02或Ra07)实现LoraWANClassA节点通信(调通即可)IDE:PlatformIO语言:Arduino第一阶段:调通即可,PCB尺寸布局没有要求人员要求:1.熟悉Lora(非常重要)或LoraWan2.时间充裕
- 所属专栏: 项目外包 标签: ESP32 LoraWAN Arduino SX1276 发帖人:蓝蓝的布丁 发帖时间:2022-02-08 17:04:00
- 请问哪里有立创eda能用的arduinounor3板子模型?
- 我希望找到立创eda里直接可用的arduinounor3模型,直接可用3D显示的,所有元器件都有的。在网上找了很多,能找到arduinouno的pcb,但是里面没有元件,或者是eagle等格式,到立创eda里三维显示不正确。另外一些在立创开源平台里找到的,能够正确三维显示,但是没有找到原版的arduinounor3,都是和原版不一样的板子。
- 所属专栏: PCB设计 标签: arduino 发帖人:smarthu 发帖时间:2021-12-24 16:54:00
- 1.28寸圆形液晶显示模组Arduino驱动代码
- 把从立创商城中购买的1.28寸圆形液晶显示模组(品牌GPO)按以下步骤执行:VCC:2.8V-3.3V接口:MCU8位RGB56521Pin插接式对应连接器:广濑FH26-21S-0.3SHW(05)①把文件夹内的库文件拷贝到Arduino的库文件路径:Windows系统的C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries内,库文件不能更改文件名及里面的代码②按如下定义接线//接线图背光LEDK接GND,VCC接3.3V,GND接地#defineGPO_CS16#defineGPO_RST4#defineGPO_DCX15#defineGPO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 Arduino TFT驱动代码 发帖人:rjchunqiu 发帖时间:2021-10-22 14:39:00
- 0.96寸液晶显示模组Arduino驱动代码
- 把从立创商城购买的0.96寸液晶显示模组(品牌GPO)按以下步骤执行:VCC:2.8V-3.3V接口:SPI4LineRGB56513Pin焊盘:宽0.4间距0.7长1.7mm焊接式①把文件夹内的库文件拷贝到Arduino的库文件路径:Windows系统的C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries内,库文件不能更改文件名及里面的代码②按如下定义接线//接线图背光LEDK接GND,VCC接3.3V,GND接地#defineGPO_SDA15#defineGPO_SCL2#defineGPO_RST4#defineGPO_CS16#def...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 Arduino TFT驱动代码 发帖人:rjchunqiu 发帖时间:2021-10-22 14:35:00
- 【求助】自己画的ESP32-WROOM-32板子不工作
- 新手上路,设计了一块基于ESP32-WROOM-32模块的开发板。模块中已经有烧录好的程序(用烧录卡座测试过了,在卡座上正常工作),正常状态下上电后会和手机进行BLE通信,但是上电后模块没有正常工作(手机搜不到BLE信号)。电表测试模块的VCC、EN引脚均有3.3V电压,上电时BOOT引脚也正常拉高。不知道是不是模块的外围电路画错了?求大佬解答
- 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 ESP32-WROOM-32 发帖人:zening 发帖时间:2021-05-12 18:26:00
- 【暑期训练营进阶班】esp32语音助手心得
- 工程连接:https://oshwhub.com/YUGEE/esp32-dian-deng本来我都不知道有这个活动,我同学给我说有,他在基础班得了个优秀奖,非常优秀。我最近在接触乐鑫的产品,刚好这又是个物联网训练营,我想就拿刚学的esp32做一点东西,乐鑫的github有大量的参考例程,我看到esp_sr仓库有,离线语音识别,利用esp32跑语音识别神经网络,就是消耗Flash的空间比较大,4M的Flash勉强够用,但是想加入OTA升级估计有点困难,得裁剪不必要的代码。现在tensorflowLite版本出来了,下一步我想自己训练一些模型,跑在微型的嵌入式芯片里面。
- 所属专栏: 活动专属 标签: esp32 发帖人:孤独的世界 发帖时间:2020-08-26 16:01:00
- 无线脉冲水表LoRaWAN方案
- 无线脉冲水表LoRaWAN方案(HC32L170+ASR6500S)01;方案概述无线脉冲LoRaWAN方案集成水表(气表)计量和无线通讯功能,用于快速将带脉冲的机械水表改造成LoRaWAN无线远传水表,采用芯片级的射频模组ASR6500S,以及计量和无线使用一颗单片机(HC32L170),在保证高性能的同时降低系统功耗和成本。02;特色功能·超低功耗;·支持干簧管/霍尔/磁阻/无磁传感器多种计量方式;·带红外/指示灯/时钟/电压检测/磁干扰检测功能;·支持本地红外设置参数和升级程序;·具备自动/磁触发/异常上报功能;·支持标准LoRaWANV1.0.2协议;·可使用锂锰/锂亚电池供电;03...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LoRaWAN, 水表,LORA,SX1262,HC32L170 发帖人:DN170320 发帖时间:2020-04-28 09:58:00
- arduino学习笔记8数字输入-(arduino学习笔记更新)
- 在数字电路中开关(switch)是一种基本的输入形式,它的作用是保持电路的连接或者断开。Arduino从数字I/O管脚上只能读出高电平(5V)或者低电平(0V),因此我们首先面临到的一个问题就是如何将开关的开/断状态转变成Arduino能够读取的高/低电平。解决的办法是通过上/下拉电阻,按照电路的不同通常又可以分为正逻辑(PositiveLogic)和负逻辑(InvertedLogic)两种。在正逻辑电路中,开关一端接电源,另一端则通过一个10K的下拉电阻接地,输入信号从开关和电阻间引出。当开关断开的时候,输入信号被电阻“拉”向地,形成低电平(0V);当开关接通的时候,输入信号直接与电源相连...
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-12-02 15:17:00
- arduinoa学习资料
- arduino学习笔记arduino学习笔记1-什么是arduino?要了解arduino就先要了解什么是单片机,arduino平台的基础就是AVR指令集的单片机。1、什么是单片机?它与个人计算机有什么不同?一台能够工作的计算机要有这样几个部份构成:中央处理单元CPU(进行运算、控制)、随机存储器RAM(数据存储)、存储器ROM(程序存储)、输入/输出设备I/O(串行口、并行输出口等)。在个人计算机(PC)上这些部份被分成若干块芯片,安装在一个被称之为主板的印刷线路板上。而在单片机中,这些部份全部被做到一块集成电路芯片中了,所以就称为单片(单芯片)机,而且有一些单片机中除了上述部份外,还集成...
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-11-29 22:54:00
- LoRa扩频技术RF芯片-SX1276/1278
- 前言:sx1276为Semtech公司推出的具有新型LoRa扩频技术的RF芯片,具有功耗低、容量大、传输距离远、抗干扰能力强的优点,下面对SX1276的使用进行总结,主要是驱动层面上的整理和总结。基本工作参数移植之前,我们需要对芯片有一个整体的概念,对参数和工作模式要有一定的解,下面的表格为几款不同的RF模块的基本参数的比较。SI4432SI4463SX1276输出功率<=+20dbm(100mw)<=+20dbm(100mw)<=+20dbm(100mw)波特率<=256Kbps<=1Mbps<=300Kbps接收灵敏度<=-121dbm<=...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: SX1276,SX1278 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-11-08 10:32:00
返回